This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:在0x52一般状态寄存器上查询;位5 (保留)

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491086/ds90ub935-q1-query-on-0x52-general-status-register-bit-5-reserved

器件型号:DS90UB935-Q1

工具与软件:

您好!

视频丢失。 它在一个摄像头上随机发生。 测量了上电序列、并在该摄像头正常(流式传输)和 NOK (非流式传输)时对串行器执行寄存器转储。 我们未发现上电序列有异常。 我们已经 注意到寄存器转储的不同。  设置了通用状态寄存器(0x52) bit5。 但是、在数据表中、它仅是保留的。 我们可以获得关于该位的更多信息吗? 设置 Bit5时器件的行为是什么?

下面是 对串行器的初步研究。

我希望您能对此提供更多的说明。

此致、

Serge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serge:

    在这种情况下、流式传输无法开始会导致缺少 I2C 流量。 在这两种情况下、都会检测到反向通道 CRC 错误、这表明反向通道通信存在一些问题。 您对此 PCB 上的 FPD-Link 通道有任何测量吗? TDR、S11、S21等信息有助于了解哪些因素会影响此处的反向通道信号完整性。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您的答复。  遗憾的是、  此特定摄像头上没有 S11、S21和 TDR 测量值。 但是、我们进行了 ABA 交换、问题出在芯片上。  

    此致、

    Serge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    您知道电缆在这里的长度是多少吗? 是否有任何机会我们可以尝试更改摄像头与 ECU 之间的电缆以查看直通稳定性是否得到改善? 要理解此处发生的情况、最好的方法是检查串行器和解串器之间完整通道的 S21、S11和 TDR、但如果这不可行、可以将开关电缆长度用作调试步骤。

    此致!

    Thomas