This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:关于 TCAN1146上的 nINT 和故障检测。

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495600/tcan1146-q1-about-the-nint-and-fault-detection-on-tcan1146

器件型号:TCAN1146-Q1

工具与软件:

您好、AE:

     我有几个问题想问。

    1. 故障检测需要 nINT 配置、因此需要设置12h 和29h 寄存器、对吗?

      

     2.  如果发生故障中断,且故障1尚未清除,则发生故障2—

       TCAN1146将更新54h 状态、还是仍显示故障1?'

        

    3. 要清除 nINT 中断、是否需要将寄存器从50h 清除为54h?

        

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    [报价用户 id="596946" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495600/tcan1146-q1-about-the-nint-and-fault-detection-on-tcan1146 "]     1. 由于故障检测需要 nINT 配置、因此需要设置12h 和29h 寄存器、正确吗?

    是的、是这样。 两个位都应进行设置以使 SDO 和 nINT 功能存在、然后总线故障诊断必须映射到 nINT 引脚。 这将使得只有总线故障中断才会将 nINT 引脚置为低电平。 如果保留默认为全局中断、nINT 引脚仍会从总线故障中断置位低电平、但它也会在任何其他中断中置位低电平。

    [报价用户 id="596946" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495600/tcan1146-q1-about-the-nint-and-fault-detection-on-tcan1146 "]

         2.  如果发生故障中断,且故障1尚未清除,则发生故障2—

           TCAN1146将更新54h 状态、还是仍显示故障1?'

    [报价]

    如果第一个故障未清除、则会对其进行更新并显示这两个故障。

    [报价用户 id="596946" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495600/tcan1146-q1-about-the-nint-and-fault-detection-on-tcan1146 "] 3.  要清除 nINT 中断、是否需要将寄存器从50h 清除到54h?[/QUOT]

    正确、所有的中断必须被清除、导致中断的条件也必须消失。 否则、即使在清除后、中断也将再次自我设置。

    此致、

    Eric Hackett