This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446:TMUXHS4446交流电容器

Guru**** 2782195 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494024/tmuxhs4446-tmuxhs4446-ac-capacitor

器件型号:TMUXHS4446

工具与软件:

您好、先生、

通过 TMUXHS4446解决方案、有一个 USB-C 灌入模式应用。

我想确认下图是否应在 USB 接收模式下将交流电容器放置在红圈位置。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此 USB C 应用的电容器可以放置在红圈位置。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    您能否建议一个合适值的电容器

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim  

    对于 DP 通道、您可以使用100nF 电容器

    对于 RX 通道、请使用330nf 电容器  

    对于 TX 通道、请使用220nf 电容器

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我可以进一步探讨

    此致、

    Kameron