This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:RGB 到 LVDS 评估套件

Guru**** 2926320 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, FLINK3V8BT-85, DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494888/ds90c387a-rgb-to-lvds-eval-kit

器件型号:DS90C387A
主题中讨论的其他器件: FLINK3V8BT-85DS90C385A

工具与软件:

是否有适用于 DS90C387A 或类似产品的评估套件? 如果是、我可以在哪里购买5?

谢谢!

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny:

    很遗憾、我们 没有适用于  DS90C387A 的评估套件。 您可以访问此页面- https://www.ti.com/product/DS90C387A#all 获取有关此部件的所有文档并订购该部件。

    BR、

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esther:

     FLINK3V8BT-85是否是类似的评估套件? 它使用 DS90C385A 、但应该足以进行评估?

    谢谢!

    阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny:

    是的、这是一个类似的评估套件、请注意 DS90C385A 和 DS90C387A 具有不同的引脚排列。  

    BR、

    Esther