This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:RGMII 控制寄存器(RGMIICTL)地址0x0032、措辞上的澄清

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496980/dp83867ir-rgmii-control-register-rgmiictl-address-0x0032-clarification-on-wording

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

对于 RGMII_TX_CLK_DELAY 和 RGMII_RX_CLK_DELAY、数据表中的措辞表明、通过将这些位设置为逻辑高电平、"时钟相对于数据偏移"、我正在寻找有关其确切含义的澄清

如果时钟由于布线延迟而略早于数据和 TX_EN 到达、是否时钟延迟了延迟控制寄存器(RGMIIDCTL)中的可配置值? 或者、在时钟移位之前是否需要存在有效的数据位或 TX_EN?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83867提供了相关控制、以在 RGMII TX 上实现时钟和数据线之间的偏差。 在这种情况下、 时钟被延迟的是延迟控制寄存器((RGMIIDCTL)中的可配置值。

    谢谢

    David