This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:以太网合规性测试应用手册

Guru**** 2851780 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496094/dp83848k-application-note-of-ethernet-compliance-testing

器件型号:DP83848K

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户需要参阅 DP83848K 以太网合规性测试应用手册、如"如何配置 DP8386x 进行以太网合规性测试"。
您是否有与 DP83848K 相同类型的应用手册?

 - DP83848K
 - 100Base-TX 兼容性测试

由于它们需要进行合规性测试、因此您能否为 100Base-TX 合规性测试提供 DP83848K 的寄存器设置?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:  

    遗憾的是、我们没有适用于83848K 的相同类型的应用手册、但是脚本的流程/逻辑应该大致与86x 合规性应用手册相同。  您可能需要更改要写入哪些寄存器以及要写入哪些值。 但请记住、DP83848不支持10Base-Te (仅支持10Base-T)、也不支持模拟环回。

    对于环回和 BIST 脚本、DP83848支持 BIST、并且仅支持 MII 环回(DP83848不支持模拟或反向环回)。

    对于 DP83848、启用这些功能所需的寄存器配置会有所不同、因此、您可以参阅数据表来了解如何启用这些功能。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!
    J


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J-San:

    请告诉我有关 DP83848K 的此特定寄存器设置的信息。

    相似的器件持续发送假随机信号并通过设置以下寄存器进入100Base-TX 测试模式。
    除了回波损耗测试外、他们知道此设置就足够了。

    DP8386x (SLNA239C.PFD
    寄存器0x1F = 0x8000 //复位 PHY
    寄存器0x0 = 0x2100 //将 DUT 编程为100Base-TX 模式
    寄存器0x10 = 0x5008 //将 DUT 编程为强制 MDI 或 MDIX 模式(0x5028)
    寄存器0x1F = 0x4000 //重新启动 PHY

    DP8382x (SLNA266A.PDF
    寄存器0x1F = 0x8000 //复位 PHY
    寄存器0x0 = 0x2100 //对 DUT 进行编程以强制设置速度100BASE-TX 模式
    寄存器0x19 = 0x21 //将 DUT 编程为强制 MDI 模式。 对于 MDIX 模式寄存器0x1F = 0x4000 //重新启动 PHY、设置为4021
     * 他们认为"Reg 0x19 = 0x21"是拼写错误的文档。

    但是、他们不确定 DP83848K 等效产品是什么。

    例如、根据 DP8386x 数据表:
    0x1F 位15 SW_RESET
    0x1F 位14 SW_RESTART

    DP83848K 没有相应的控制位。
    0x1F 地址被保留。
    这些是否可以用以下方法替代?
    0x00 bit15复位
    0x00 bit09重启自协商

    请确认可替换为其他控制位的位。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomiya-San:

    这些是否可以替换为以下内容?
    0x00 bit15复位
    0x00 bit09重新启动自动协商[/QUOT]

    这些设置不是很好的替代方案、因为这会将 PHY 恢复出厂设置。  

    我建议不要重新启动 PHY、因为器件应该在测试模式下使用上述设置。  

    我建议遵循 82x 合规性应用手册 、并确保关闭自动协商设置并强制进入 MDI、以确保最一致的合规性测试结果。  

    如果您有其他问题、敬请告知。