This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:与954 EVM 配对

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496495/ds90ub913a-q1-pair-with-954-evm

器件型号:DS90UB913A-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户正在尝试将913摄像头与954 EVM 配对。 除了按照954 EVM 用户指南中的说明更改为 RAW10并调整 PoC 网络外、我们还需要进行哪些其他更改(软件或硬件)来将954置于向后兼容模式并获得锁定?

谢谢!

Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:  

    UB954和 UB913应该能够锁定假设绑带同意的情况。 此处 EVM 上的限制是对 PoC 电压进行返工。 请参阅下图、了解 PoC 电压返工:  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    我们不必在设置反向通道速度或调整帧有效和线路有效设置时间方面执行任何其他操作?

    谢谢!

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:  

    当设置为 RAW10时、BC 速度默认为2.5Mbps。 根据系统环境、可以进行其他配置、但这只是锁定所需的全部。  

    此致!

    佐伊