This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251-Q1:可用于仿真的模型

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, SN65HVD251-Q1, TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493063/sn65hvd251-q1-models-available-for-simulation

器件型号:SN65HVD251-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044A-Q1、、 TCAN1044-Q1

工具与软件:

嘿、CAN 收发器团队、

我有一位客户正在进行新的开发、对一些 TI CAN TRX IC 感兴趣。 查看 SN65HVD251-Q1的登录页面时、我们注意到没有提供仿真模型。 该页面还建议将 TCAN1044A-Q1作为较新的版本供考虑、但即使在较新的器件页面上、我们也看不到设计工具和仿真部分提供的仿真模型。

这些器件中是否有任何一款具有您可以与我们分享的仿真模型?

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    与 SN 器件相比、我们建议使用 TCAN1044A 及其变体。  

    我会建议具有 IBIS 模型的两种特定器件是 TCAN1044-Q1 (TCAN1044 A 是更新版本、但此模型仍然代表它)和 TCAN34xx 器件。 我们的 TCAN34xx 系列器件是8引脚 CAN 收发器、其工作电压为3.3V (而不是典型的5V)、并与其他5V CAN 收发器兼容。  

    https://www.ti.com/product/TCAN1044-Q1#design-tools-simulation

    https://www.ti.com/product/TCAN3403-Q1#design-tools-simulation

    如果这是您的客户正在寻找的、或者他们有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Ethan 的详细反馈以及将器件与仿真模型共享!

    我已经将所有这一切转发给了我的客户、并将让他们直接用可能有的任何后续问题回复此主题。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我的客户指出、 您共享的那些链接仅拥有 IBIS 模型。 我们找不到将它们用于 TINA 仿真的方法。
    像您一样、这些器件是否有适用于运算放大器或其他模拟器件的 TINA 模型或仿真项目?

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    IBIS 模型是当前唯一适用于 TCAN104xx 系列器件的仿真工具。 一般来说、我们的收发器团队主要支持器件的 IBIS 模型、有时还支持 PSPICE 模型。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的澄清! 我的客户正在监视此线程、因此我希望您可以帮助他们找到正确的路径、以模拟和设计 TI 可以与其系统交互的方法。 由于 TCAN104xx 器件系列仅支持 IBIS 模型的仿真工具;您建议使用哪种仿真软件来测试器件的性能?

    如果您对客户有任何其他建议或指导、请与我们分享。 谢谢!  

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    很乐意提供帮助! 有多种仿真软件可用于 IBIS 模型: 我们使用的是 Keysight ADS,但 Hyperlynx 或类似的建模软件也可以使用。  

    根据客户想要进行计算所需的时间和工作量、IBIS 模型可能转换为 TINA 或 SPICE 模型。 网站上有几个资源(例如转换工具)、但此官方链接可能很有用:

    https://www.tina.com/ibis-simulation/

    如果需要帮助、请告诉我、或者您需要任何其他帮助、

    -Ethan