This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:兼容性

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, DS90UB914Q-Q1, AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496978/ds90ub941as-q1-compatibility

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB914Q-Q1AM68A

工具与软件:

有一个关于 DS90UB941AS-Q1的问题。

这是一个 DSI 转 FPD3链路串行器。
根据数据表、它与一些解串器兼容。
遗憾的是、DS90UB914Q-Q1并非其中的一部分。

以确保它无法正常工作、或者它仅有一个功能
已尝试?

背景:
我们有一个包含914解串器(1200x800px 面板)的显示屏。
我们有一个 AM68A 处理器、我们目前正在这一处理器上执行 DSI 输出
并具有 DS90UB953。 则可以将处理器切换到 CSI。  
从逻辑上讲、它应该起作用。 但从 DSI 到 CSI 的视频输出转换应该非常复杂。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    UB941AS SER 与 UB914A DES 不兼容/不可互操作。

    我们没有可与 UB914A 配对的 DSI SER。