This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:用于 DS160PR410的 SIGCON

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497020/ds160pr410-sigcon-for-ds160pr410

器件型号:DS160PR410

工具与软件:

您好!

我想使用 SIGCON 工具为 DS160PR410创建或修改 EEPROM 文件。 我应从以下工具下载哪个版本? Linux 和 Windows 系统。

https://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT

我需要 NI LabVIEW 的付费版本吗? 如果不是、我应该在这里使用哪一个?

此外、我正在使用主模式、并且被连接至一个 I2C 地址为0x50 (0xA0、0xA1)的 EEPROM AT24C02C-SSHM-B。

Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Divakar、

    请使用  SIGCONARCHITECT3-WRTE 安装程序、通过该安装程序可同时安装所需的 LabView 2016运行时引擎和 SigCon Architect GUI。

    DS160PR410 GUI 配置文件支持 EEPROM 地址0x50 (0xA0/0xA1)。 这可通过 DS160PR410进行请求  更多信息 产品页面上的"请求"按钮。

    此致!
    David