This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:转接驱动器 TUSB212阻止通信

Guru**** 2506915 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211A, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496937/tusb212-redriver-tusb212-prevents-communication

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB211ATUSB216

工具与软件:

大家好、我在通过长电缆连接到 PCB 的 USB 设计中使用了 TUSB212。
我做了设计,但没有选择测试的原因是特殊的连接器。

我的客户在集成测试中报告、安装 TUSB212后根本无法进行通信。
拆下后、一切正常。

在调试过程中:有信号在 DP 上切换。
但是在 DN 上有一个稳定的~1V!
对 RSTN、EQ 或 Boost 执行的任何操作均未成功。


IC 的放置顺序是否错误? 那么会发生什么呢?
我在 IC 上和数据表中都没有看到清晰的引脚1标记。
我可以读取标记"22"。 在此视图中、我的 Pin1位于左侧-这是正确的吗?
你有其他想法有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falk:

    您能否监视 CD 和 ENA_HS 引脚并查看在这些引脚上看到哪些活动? 这些引脚可告诉我们是否已启用转接驱动器或是否应禁用转接驱动器。

    看一下原理图、我不认为 DC_BOOST 或 EQ 电平有任何问题。  

    [quote userid="649208" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496937/tusb212-redriver-tusb212-prevents-communication 能否将 IC 按错误的顺序放置? 那么会发生什么呢?
    我在 IC 上和数据表中都没有看到清晰的引脚1标记。
    我可以读取标记"22"。 在此视图中、我的 Pin1位于左侧-这是正确的吗?
    你有其他想法有什么问题吗?
    [报价]

    封装顶部应该有一个点来指示引脚1。 此外、在器件底部、引脚1有一个凹口角、用于指示该位置。 引脚设置可能正确、我将使用这两个标记来确保引脚焊接在正确的位置。

    [quote userid="649208" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496937/tusb212-redriver-tusb212-prevents-communication 有关 RSTN、EQ 或 Boost 的任何操作均未成功。

    如果 RSTN 保持在低电平、您不会看到有任何不同之处。即 USB 连接是否已固定? RSTN 为低电平/器件处于复位状态应与移除 TUSB212相同。

    此外、如果需要、可以尝试使用不同的 P2P 转接驱动器、例如 TUSB211A 或 TUSB216、看看这是否提高了性能。

    谢谢!

    Ryan