This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042A

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495964/tusb8042a-tusb8042a

器件型号:TUSB8042A

工具与软件:

大家好、对于上面显示的级联两个 TUSB8042A 集线器 IC 的方框图、我们是否应该分别将集线器1的上行 SS_TX 和 SS_RX 引脚连接至集线器2的下行 SS_TX 和 SS_RX 引脚、或者互换集线器2的 RX 和 TX 引脚以确保电路正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该 使用交流电容器100nF 将集线器1的上游 SS_TX 引脚连接到集线器2的下游 SS_RX

                 连接       带交流电容器100nF 的集线器1的上游 SS_RX 引脚至集线器2的下游 SS_TX

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、感谢您的答复。 请分享有关该内容的任何文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这符合 USB3.1规范、主机 TX 连接到器件 RX、主机 RX 连接到器件 TX。 轮毂也是如此

    好的

    Brian