This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:原理图审阅

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496723/tcan1044-q1-schematic-review

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD2CAN24-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

希望一切都很好。

我的客户是 Xingyu。

目前他们希望使用此器件进行平台设计、因此希望有一个可在不同工程中使用的标准原理图设计。

您能帮助查看以下内容吗?

e2e.ti.com/.../TCAN1044.pdf

BR、

链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图总体而言看起来很好。 假设终端电阻器是有意选择的、以便匹配总线的总阻抗、因为我们通常建议使用60欧姆的分裂终端。  

    我会进一步建议将 ESD 二极管放置在更靠近连接器的位置。 谢谢、请帮助推广 ESD2CAN24-Q1。  

    此致、

    Michael。