This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:基于 MIPI DPHY 的 CSI-2开关

Guru**** 2512615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496318/ts3dv642-mipi-dphy-based-csi-2-switching

器件型号:TS3DV642

工具与软件:

嗨、团队:

在多路复用两个摄像头的 MIPI DPHY CSI-2应用中、 TS3DV642和 TS3DV642-Q1是否等效?

或者是否有任何理由(其他温度范围)选择 -Q1版本?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    Q1是符合汽车标准的器件、因此它需要通过一些更多的资质认证步骤、才能通过 Q100认证。 但除此之外、它们将是同一器件、因此如果您不需要自动鉴定、那么 TS3DV642 (非 Q1)可能是更好的选择、因为您将为该-Q1支付一点额外费用。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢