This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:与 AM26LV31器件的相似之处?

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496494/am26c31-similarities-to-am26lv31-device

器件型号:AM26C31

工具与软件:

您好!

我正在尝试了解 AM26C 和 AM26LV RS -422驱动器/接收器器件之间是否有任何相似之处。 我将专门尝试了解两个器件的裸片结构是否相同。 我有 AM26LV 器件上的单粒子效应数据、并想知道我是否可以在 AM26C 器件上期待类似的结果。 显然、我理解响应可能会有所不同、只是希望我能够指导未来的任何测试。

谢谢!

Cole.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望它们相似、但不一定相同。

    在完成针对该设计的 PCN 之后、您的测量值将会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    不幸的是,我不能明确地说,如果两个模具是相同的。 正如 Clemens 所指出的、如果将来发生任何类型的设计变化、而不是变化、可能会影响到系统。

    话虽如此,我怀疑你会得到类似的结果。 但是、这些器件经过了重新设计、因此如果您不关注、您可能最终会测试旧的旧模具和新的设计模具。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢响应、这就是我最初的想法