This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:在 DS90UB948中区分 BIST 和 MAP。

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494760/ds90ub948-q1-distinguishing-between-bist-and-map-in-the-ds90ub948

器件型号:DS90UB948-Q1

工具与软件:

您好!

DS90UB948有两项功能:MAP 和 BIST。 请说明如何区分这两种功能。

1.我的理解是否正确?
- MAP :提取通信可以正常进行的范围, EQ 和 SP 的范围从最小到最大。
- BIST:在任意 EQ 值下执行 BER 测试,并输出错误数。

2. MAP 是否为每个 EQ 和 SP 执行 BIST?

3.如果1和2正确,是否足以在实践中仅评估 AEQ ? 在调查 AEQ 设置的 EQ 值下的实际误差率时、是否是唯一使用 BIST 的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 我在下面的理解是否正确?
    - MAP :提取通信可以正常进行的范围, EQ 和 SP 的范围从最小到最大。
    - BIST:在任意 EQ 值下执行 BER 测试,并输出错误数。

    在 EQ 和 Strobe (SP)范围内进行映射扫描(值范围可由用户更改)、以确定锁定是否在这些值下稳定。 如果锁定不稳定、则无法确定稳定通信。 如果传入 FPD-Link 帧中的 CLOCK0、CLOCK1或 DCA 位不正确、则 LOCK 丢失。

    地图应用手册: 链接

    BIST 在 AEQ 选择的 EQ 值下执行 BER 测试。 AEQ 将选择具有稳定锁定的 EQ 值。 请记住、BIST 禁用后需要按照数据表中的说明复位 AEQ。

    在调查 AEQ 设置的 EQ 值下的实际错误率时、唯一使用 BIST 的时间是?

    使用 MAP 确定链路是否有足够的裕度后、使用 BIST 来确定 BER。  

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我理解如下:

    • MAP:确定锁定在 EQ 和 SP 扫描的范围内稳定的点。
    • BIST:在 AEQ 选择的 EQ 值下执行 BER 测试。

    我还有两个问题:

    1. 我的理解是否正确、如下所示?
      BIST 是设计阶段使用的功能、因此产品在大规模生产后不需要自行执行 BIST、并将以 AEQ 设置的 EQ 值运行。

    2. 是否应该在多个 EQ 值下执行 BIST、以便准备因温度和振动(AEQ)等因素导致的 EQ 值变化?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 BIST 是设计阶段使用的一项功能、产品在大规模生产后不需要自行执行 BIST、并将以 AEQ 设置的 EQ 值运行。

    用户可以在设计阶段、原型阶段或组装阶段执行 BIST。 只要设计符合通道规格、最终就没有"需要"执行 BIST。 用户可以使用 BIST 工具来确认是否满足所需的 BER。

    是否应在多个 EQ 值下执行 BIST、以便应对温度和振动(AEQ)等因素导致的 EQ 值变化?

    由于 AEQ 将搜索 EQ 设置而不会出现错误、因此最好使用较长的电缆或老化的电缆来模拟老化的电缆和电缆线束。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我理解了内容、但无法理解地图锁定与 BIST BER 之间的区别。

    我的理解是否正确、如下所示?

    • MAP:在指定的停留时间内重复通信、如果 CLOCK0、CLOCK1或 DCA 位不正确、则锁定将丢失。
      如果锁定保持在90%以上(?)、则指示为绿色=正常。
    • BIST:重复预先确定的通信、以根据发生的错误数量计算错误率。

    ^、如果 MAP 使用 PCLK 58.7 [MHz]、正向通道速率2054.5 [Mbps]和停留时间5000 [ms]执行、则数据计数为10 μ s-11。 但是、由于仅检查 CLOCK0、CLOCK1和 DCA、因此并不意味着 BER 为10^-11。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    地图:在指定的停留时间内重复通信、如果 CLOCK0、CLOCK1或 DCA 位不正确、则锁定将丢失。
    如果锁定保持在90%以上(?)、则指示为绿色=正常。

    必须在 EQ/SP 组合的停留时间内持续保持锁定、才能使其正常(绿色)。 如果存在任何失锁、则 EQ/SP 组合不视为通过。

    [报价 userid="600509" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494760/ds90ub948-q1-distinguishing-between-bist-and-map-in-the-ds90ub948/5746905 #5746905%]
    • BIST:重复预先确定的通信、以根据发生的错误数量计算错误率。

    ^、如果 MAP 使用 PCLK 58.7 [MHz]、正向通道速率2054.5 [Mbps]和停留时间5000 [ms]执行、则数据计数为10 μ s-11。 但是、由于仅检查 CLOCK0、CLOCK1和 DCA、因此并不意味着 BER 为10^-11。

    [报价]

    您在 BIST 定义和 MAP 限制上是正确的。 由于不会检查视频数据的正确性、因此不能使用映射来确定 BER。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我对 MAP 的 LOCK 和 BIST 的 BER 之间的区别有很好的了解。

    在设计评估中、我们首先执行 MAP 以确认锁定是稳定的(确保稳定通信)、然后、我们使用由 AEQ 确定的 EQ 值来执行 BIST 以检查错误率。

    感谢您的快速而详细的回答。

    此致!