This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:[Vth]在 RS485中讨论

Guru**** 2906190 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400, THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495753/thvd2410-vth-discuss-in-rs485

器件型号:THVD2410
主题中讨论的其他器件:THVD1400

工具与软件:

大家好、团队:

 我知道可以配置485器件为什么具有不同的 Vth 设置、因此我在这里对 THVD2410与 THVD1400进行了比较。

THVD1400:

THVD2410:

首先、对于 THVD1400、我会使用 Vth±:对以下 VID 进行总结

根据此图、我们可以知道当 A=B=0V、VID=0V>-45mV 并且产生 R 输出1时 、-45mV 最大值可确保即使在最坏的过程中、VID =0V 仍然具有至少45mV 的噪声容限(0V-(-45mV)=45mV)。

~、-150 μ V-70mV 的 VID 范围如何? R 输出行为是什么?

对于 THVD2410、 它将具有失效防护模式、以确保 VID 范围(-40~40)将使 R 输出1。

对于 Vth+和 Vth-、当 VID<-40mV 时、是否还会得到 R=0?  且当 VID >40mV 时、R=1?  或者 我们应遵循低于±125阈值? 但是、(-125~-40)和(40~125)范围内的 VID 会下降到怎样?

请在此留言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 THVD1400、如果 VID 介于−200mV 和−45mV 之间、则输出未定义。

    对于 THVD2410、对于−200mV 和200mV 之间的 VID、输出未定义。 如果 VID 介于 −40mV 和40mV 之间、则在 TD (ofs)之后、输出为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Clemens、

     请在此留言。  现在已经清楚了这种行为。

     但是、由于 VID 可能会跨越此范围、而且 Vth±也具有此范围、因此我们 也需要使用 Vhys 来处理此范围。 那么、当我们在这里没有总线的上拉和下拉 R 时、有什么建议呢?

    例如:可能有 4个状态、例如①②③④ Ω、可能会在 THVD2410上交叉或经过它、

    根据±125mV 典型值 Vth 讨论: 我认为此处无需上拉/下拉 R。 250mV Vhys 可以涵盖-125mV~ 125mV  的未定义范围。 我对吗?

     

    但基于±200mV 最大 Vth 讨论: 我认为还有一个 未定义的范围,如:  

    -200mV< R=X <-50mV

    50mV < R=X < 200mV

    那么、这是这里没有上拉/下拉 R 的风险。 我对吗?

    如果在此处添加上拉/下拉 R、您能帮助检查以下设置是否正确、适用于 THVD2410吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当没有失效防护偏置电阻器时、端接电阻器将使两条总线短路、并且 VID = 0。 在这种情况下、对于 THVD1400和 THVD2410、输出都将为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  、Clemens、

      此处可以清楚地看到 THVD2410的 VID =0行为。

     但我们仍然混淆这里的 Vth 40~125mV。 我知道也许有些器件可能有40Vth±或200Vth±批次错误。 但它们对于数据表很满足。  

     因此、将 Vth 合并为40 / 125/ 200并将 Vhys 添加为250mV。 则会完全不同。

    Vth 的典型值为125mV、对于所有 R 状态已清除

    vth 的典型值为200mV、它将具有未定义的范围-200mV<  R=X <-50mV 和50mV<   R=X < 200mV、对吗?

    Vth 的典型值为40mV、当 VID 从高电平变为低电平时、我们如何处理(Vth+)- VHYS = 40mV-250mV =-210mV >-200mV? R 将在-210mV 或-200mV 时变为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于任何单个芯片、输出都不会是未定义的。 ("未定义"表示不同的芯片可能具有不同的输出。)

    在第一个示例中、输出在125mV 时从低电平切换到高电平、在−125mV 时从高电平切换到低电平。
    在具有200mV 的第二个示例中、输出在200mV 时从低电平切换到高电平、在−50mV 时从高电平切换到低电平。
    在具有−200mV 的第二个示例中、输出在50mV 时从低电平切换到高电平、在−200mV 时从高电平切换到低电平。
    第三个示例不能发生;VTH+绝不能大于200mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    看起来 Parker 通过内部电子邮件回答了您的问题。

    但最终、迟滞值是一个典型值。 从 Vth-(即125mV-- 125mV=250mV)中减去典型 Vth+后得出该值。 最坏的情况是40mV-40mV、理论上占80mV、但这些最大值和最小值附带保护频带、因此您实际上不应获得具有这些限值的器件。  

    这更容易理解、因为 Vth+和 Vth-是围绕特定的数字(典型值)设计的、但这些数字可能会因工艺变化和温度而变化。 除非测试每个器件、否则您不会知道该值。 某些通道的 Vth+可能为150mV、而其他通道的 Vth+可能为100mV。 但是、如果您超过该值、那么 R 将会很高。 我们将200mV 最大值设置为一种方法、以保证如果超过此值、R 肯定会很高。  

    -鲍比