This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:TVP5158

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496393/tvp5158-tvp5158

器件型号:TVP5158

工具与软件:

我需要类似 TVP5158的设备、以引入复合源的视频信号、就像模拟安防摄像头或 DVD 视频输出一样  

USB、PCIExpress、以太网、以便我可以 在运行 Windows 11的计算机上捕获它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您正在寻找一种单芯片解决方案、它采用 TVP5158中的复合源并包含 USB、PCI 或以太网等接口、那么我们没有产品。 请参阅 EVM 示例系统、在该系统中、您可以将视频发送到达芬奇处理器以进行对接口进行命名的处理。  

    TVP5158EVM 用户指南(修订版 A)