This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867ERGZT 所需的更新 IBIS 模型

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496010/dp83867ir-required-updatated-ibis-model-for-dp83867ergzt

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

我试图使用此 DP83867 GPHY 进行一些仿真、但 TX_CTRL 信号上的输出类型似乎不正确。  我认为这应该是输入信号而不是输出信号。

有人可以修复并更新此模型吗?

谢谢!

VivekSaiChintha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VivekSaiChintha:

    感谢您的反馈。  我会为我的团队做一个备注来解决这个问题。 目前、如果引脚的 model_name 是 GPI 而不是 GPIO、一切都好吗?

    此致、

    Gerome.