This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:LOS 输出驱动强度

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492401/ds25br440-los-output-drive-strength

器件型号:DS25BR440

工具与软件:

大家好!  

我正在调查 DS25BR440和用于驱动某些 LED 的 LOS 引脚。 这些 LOS 引脚的输出驱动是什么? 如果它不足以驱动~25mA of load、我是否需要外部缓冲器来提高驱动强度?

此致、

Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    这些是开漏引脚、因此它们没有任何驱动强度。 它们需要上拉电阻器设置为高电平、在信号丢失时将其下拉。 您需要反转逻辑。  

    我建议使用 MOSFET、并在源极连接和由弱上拉和 LOS 引脚驱动的栅极上串联 LED 接地。 将外部 MOSFET 的漏极连接通过电阻器上拉至3.3V。