This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:DS125DF111、DS125DF410、DS110DF410 PRBS 发生器评估

Guru**** 2948450 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS110DF410, DS125DF111, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488726/ds125df111-ds125df111-ds125df410-ds110df410-prbs-generator-evaluate

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其它部件:DS110DF410、DS125DF410 、、 DS125DF1610

工具与软件:

您好、TI  

我们有一项新要求 、需要对 PRBS 发生器进行评估、

  • 数据速率(Tx):~3Gbps。
  • 上升/下降:30ps (最小值)和42ps (最大值)
  • P-P 摆幅:0.2V - 0.45V
  • PRBS 发生器:PRBS7
  1. 请检查这些组件是否符合客户要求或推荐其他组件。 (DS125DF111、DS125DF410、DS110DF410)
  2. 输入数据/时钟生成时钟以使 PRBS 生成数据的要求是什么。
  3. 对 PRBS 发生器、输入时钟到数据输出进行编程的大致时间是多久。
  4. 客户希望在 PRBS 电路和 IO 通道之间进行切换。 是否存在开关连接问题、以便与数字连接区分开来?

谢谢

Jialin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jialin:

    1. DS125DFxxx 器件是满足3Gbps 数据速率要求的理想器件。  DS110DFxxx 器件最高仅支持2.825Gbps (8.5 - 11.3Gbps / 4)。
      但是、这些器件的 VOD 最小值为600mVppd。  是否可以与客户确认摆幅规格是差分还是单端?
    2. 您可以使用子速率输入时钟。  对于3Gbps、我 建议使用1.5GHz 或750 MHz。
    3. 这不是我们得出的特征。  通常、寄存器级操作发生得非常快、可能在10ms 内。 客户的目标时间是什么时候?
    4. 是否有可能分享这个的方框图?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    关于问题4、这是一个方框图。 您可以帮助检查当开关连接到 In0且重定时器处于工作模式(未输出数据但已启用)时是否有问题吗?  

    谢谢!

    Ling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ling:

    如您所示、信号链中可以有一个多路复用器。  您将需要一个高速多路复用器以确保良好的高速性能。

    您是否曾就该项目与 TI 现场工程师联系过?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    感谢您的回复、由于此项目正在评估中、我们尚未与 TI 工程师联系。  

    我是否可以知道、DS125DF1610是否是实现450mVdd VOD 和3Gbps 数据速率的理想选择?

    谢谢!

    Ling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ling:

    感谢您提供的信息。

    是的、我认为 DS125DF1610是实现450mVppd 和3Gbps VOD 的最佳选择。

    谢谢!

    Drew