This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204EVM:TMDS1204EVM:您能和我分享一下布局文件吗?

Guru**** 2928080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496609/tmds1204evm-tmds1204evm-could-you-share-with-me-the-layout-file

器件型号:TMDS1204EVM
主题中讨论的其他器件:TMDS1204

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在为 TMDS1204设计 PCB、 您能给我分享布局文件吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能接受我的友谊请求、这样我就可以将布局文件发送给您吗?  

    此致!
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受了朋友与你,请发送我。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过私人消息发送给您。 谢谢你。