This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2021-Q1:TLIN2021

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497297/tlin2021-q1-tlin2021

器件型号:TLIN2021-Q1

工具与软件:

你好、Michael Ikwuyum、

根据 ISO 17987-4:2016 LIN 标准,指挥官节点上拉的最大值为1.1千欧。 我附上了图片供您参考。 因此、我的理解是、我们不能将1k 到10k 范围内的值增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sangeeta:

    根据标准、您的理解是正确的、主要是强调如果提高、会有什么预期。谢谢。  

    此致、

    Michael。