This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560MB410:接口论坛

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560MB410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494546/ds560mb410-interface-forum

器件型号:DS560MB410

工具与软件:

使用 DS560MB410芯片创建 ACC 时、我注意到、在测量 S 参数期间、无论 EQ 补偿值设置如何、S21参数都会在6.76GHz 下急剧下降。 这似乎表明、当频率超过6.76GHz 时、链路断开。 这可能是什么原因造成的? 是否有需要配置的特定寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailong、

    在测量此器件的参数时、需要强制开启信号检测。  请设置通道寄存器0x05[7]= 1。

    另外、在测量 s 参数时、请确保将您的输入功率设置得足够低、以便在施加高升压时输出将保持在器件的线性范围内。

    您是否能够分享有关 ACC 项目的任何详细信息?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Drew Miller1

        在尝试将网络分析器测试的输入功率降低到-7dB (器件的默认值为0dB)的同时、我发现随着输入功率的降低、SDD21的截止频率也会降低、如图所示。 当它高于0dB 时、截止频率不再增加。

       此外、我曾尝试将寄存器0x05[7]的值修改为1、但未起作用。 奇怪的是、当我将0x05h 设置为0x84、然后再次读取其值时、我发现其值为0x0A。我似乎无法修改寄存器0x05h 的值。 当然、在写入通道寄存器之前、我会将全局寄存器0xFFh 的值设置为0x03以选择页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailong、

    您应该能够正常读取/写入通道寄存器0x05。  我们过去设置了0x05[7]= 1来测量 s 参数。  我有一些调试建议:

    • 请确保 EN_SMB 被拉高(建议将1k 连接至 VDD)
    • 请确保 READ_EN_N 未拉至低电平、这会使器件保持复位状态。  READ_EN_N 应处于高电平或悬空。
    • 请确保您已使用0xFC 选择通道。  例如、0xFC=0x01选择 CH0
    • 正如您已经注意到的、请确保0xFF = 0x01或0x03 (广播)。

    您是否在我们的 EVM 上进行测试、或者您是否使用此器件创建了设计?

    谢谢!

    Drew