This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2200:多少个20 µs 过孔足以满足浪涌能量 IEC 61000-4-5 (8/GND):40A

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496159/tvs2200-how-many-gnd-via-holes-is-sufficient-for-the-surge-energy-iec-61000-4-5-8-20-s-40-a

器件型号:TVS2200

工具与软件:

尊敬的专家:  

客户想知道 TVS2200 GND 侧是否具有布局限制、并且无法连接到表面侧的 PGND 平面、这意味着 TVS2200 GND 是一个独立的小平面。 如果是、那么为浪涌能量 IEC 61000-4-5 (8/GND):40A、建议使用多少个20 µs 过孔?  

此致、  

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、  

    在将 TVS2200 GND 连接到 PGND 时应没有布局限制。 以下是我们关于布局指南的文档: 链接

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:  

    TVS2200用于浪涌保护。  是否不确定 ESD 测试标准适用于 TVS2200浪涌测试 IEC 61000-4-5 (8/ESD 20 µs、40A)? 如果 TVS2200 GND 平面受到限制、那么有多少过孔(从 TVS2200 GND 表面平面到 PCB 内部侧 PGND)足以处理 浪涌能量 IEC 61000-4-5 (8/GND 20 µs、40A)能量?  

    此致、

    Randy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、  

    是的、ESD 测试标准仍然适用于浪涌。 浪涌事件的持续时间更长、比 ESD 事件具有更大的功率、但具有相同的布局指南。  

    对于过孔、我认为一般经验法则是每过孔1A、但最好额外以防万一。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:  

    因此、为了处理 浪涌能量 IEC 61000-4-5 (8/GND、40A)、20 µs 平面需要40个过孔(1A/过孔)、对吗?  

    此致、

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、  

    如果由于您提到的限制而导致无法将 TVS GND 连接到 PGND、则需要过孔。 这些是瞬态值、因此可能存在一定的回旋余地、我们并不提供确切的数字来建议、但在1A/过孔后面跟踪是一条很好的经验法则。  

    此致!

    McKenzie