This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:nFAULT 引脚内部结构和拉低行为分析

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496461/tcan1043-q1-nfault-pin-internal-structure-and-pull-low-behavior-analysis

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043、、 TCAN1043A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

1.什么是 nFault 引脚的内部架构? 它是开漏还是推挽输出? 在数据表中未找到

不确定以下说明是否意味着它是推挽输出、上拉至 VIO?

2.当 TCAN1043电源引脚(TCAN1043 VCC VIO VSUP)全部处于正常范围内,且 WAKE 引脚接地时,nFault 引脚在哪种情况下会拉低?

 

即使进入睡眠模式、但 VCC VIO 处于正常电源电压范围内、nFAULT 也不应拉至低电平、右?μ A

谢谢

Scarlett

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    请说明 TCAN1043-Q1是 TCAN1043还是 TCAN1043 A 使用-Q1 (注意"A"版本)。 获得这些信息后、我就可以为您的问题提供正确的信息。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    这是 TCAN1043A-Q1版本。 谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    感谢您提供这些信息。

    nFAULT 是以 VIO 为基准的推挽输出。

    2. 当所有电源都开启且未使用唤醒功能时、TCAN1043A 的 nFAULT 引脚可能会由于多种原因而变为低电平;在这种情况下、当器件进入睡眠模式后、nFAULT 引脚将变为高阻抗状态。 在这种情况下、一些客户的 nFAULT 上有一个上拉电阻器、因此电压不会下降。

    请注意、TCAN1043A 可以在 VIO 和 VCC 同时存在的情况下(其中 nFAULT 为高阻抗)进入睡眠模式。 请参考数据表中的状态机图8-4。  

    另请注意、在非 A 版本(TCAN1043-Q1)中、如果存在 VIO、则睡眠模式下的 nFAULT 为高电平。  

    如果这可以回答您的问题、或者您还有其他问题、请告诉我、

    -Ethan