This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:对间延迟问题

Guru**** 2895600 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否发送 DP159器件的顶部标记?

    是否有机会切换到 DP159 I2C 模式并读取 DP159寄存器? 对于6Gbps 处的差分对间偏斜测试、DP159应处于重定时器模式、我想确认是否确实如此。

    他们有没有机会给我发送一个系统、以便我在实验室中查看它?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在上面的测试报告中、我们使用 SN75DP159 EVM 按照以下 HW 引脚搭接设置进行测试。 不是所有者转移电路板、但仍然失败。

    还有其他设置可以尝试吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    请让我看看我是否可以在 DP159 EVM 上复制此问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    请参阅随附的 DP159EVM 差分对间延迟报告、未看到故障。

    e2e.ti.com/.../DP159_5F00_Inter_5F00_Pair_5F00_Pin_5F00_Strap_5F00_Report_5F00_2025_2D00_01_2D00_23_5F00_05_2D00_40_2D00_00_5F00_UTC_2D00_0600.mht

    请在 EVM 上设置 HDMI_SEL = L 和 EQ_SEL = NC。  

    如果他们选择不同的视频定时、他们是否看到故障?

    您能否分享其所用 EVM 的 DP159顶部标记?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果他们选择不同的视频定时、他们是否看到故障?

    =>测试了 HDMI 1.4并通过了测试

    您能否分享其所用 EVM 的 DP159顶部标记?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    我相信"TI"后面的数字是"28"、请问您能否在28之后分享一下这个字母?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    75DP159

    TI 2BI

    A6Y0 G4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    由于某种原因、我找不到有关此特定部件的任何信息。 您是否有我向您发送我所使用的 DP159EVM 的地址?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daivd:

    我已经通过隐私信息向您发送了地址。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    我已收到您的邮寄地址、让我为您发送 EVM。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们测试了新收到的 EVM、但仍然出现故障、如附件所示。

    此外、新型 EVM 的 IC 上的标记与上一个 EVM 上的标记相同。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../EQ_5F00_SEL_5F00_NC_5F00_PORTB_5F00_D0D1_5F00_NEW.pdf

    75DP159

    TI 2BI

    A6Y0 G4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    我在发送此 EVM 之前对其进行了测试、并验证它是否能够通过差分对间延迟测试。  

    在测试过程中、是否可以将 I2C 控制器连接到 EVM 并读取 DP159寄存器? 他们是否有另一组可以尝试的 HDMI 测试装置?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于没有任何活动、我将继续并关闭此 E2E 主题。 您可以通过响应此 E2E 主题来重新打开该主题。

    谢谢

    David