This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 未启动任何自动负工作脉冲、也未在 RJ45上看到任何指示灯亮起

Guru**** 2756375 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, DP83869HM, TMDSCNCD263, DP8386X-ASPEED-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469457/dp83869hm-dp83869hm-not-initiating-any-auto-negatition-pulse-and-dont-see-any-lights-glowing-on-rj45-also

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:AM2634DP83869TMDSCNCD263DP8386X-ASPEED-EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用了 DP83869HM 和 AM2634控制器来测试以太网。 我们参考了 AM2634 PROC_A 来设计我们的 PCB。 我们能够使用 JTAG 探针将代码加载到 AM2634中。

我们将测试以太网部分。 到目前为止、我们已经检查了以下内容。

  1. PHY 地址的自举电阻器设置:

      我们采用与 AM2634 PROC A 原理图相同的方式进行连接。 所示。 请验证。

2.我们测量的 RBIAS 电压: 300mV

3. XI 时钟输入到 IC

4.我们通过外部电源提供1.1V、2.5V 和3.3V 电压。 当前我手动打开/关闭两个电源。 我们首先提供1.1V 和2.5V 电压、然后在1秒内提供3.3V 电压。 性能

但根据数据表、它显示2.5是模拟电源、1.1V 应为数字电源。 我不明白这一点。 我们通过外部电源提供两个电源

5. DP83869HM IC 连接

EARTH 接地和 DGND 均未短接

6.我们尚未在 AM2634中为以太网编程任何软件。 如果没有 SW、LED 也应该响应

7. MDIO 和 MDC 设置如下所示

8.我们还更改并安装了新的 DP83869HM IC。 但仍然无法正常工作

现在、我一直坚持这样做。 对于如何调试或转发没有任何线索。 这对于我们的 mlestone 项目非常重要。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 在三电源配置下运行时,我们建议所有电源一起供电。 如果无法同时为所有电源供电、则首先为 VDD1P1和 VDD2P5供电、然后在50rms 内为 VDDIO 和 VDD1P8供电。

    2. RBIAS 电阻两端的直流电压应为1V。 如何测量 RBIAS 处的300mV 电压? 您可以给电路板断电并验证 RBIAS 电阻器值是否为11k +/- 1%?

    3.是否也可以读取 DP83869寄存器0x6E? 我想确认器件是否编程了正确的工作模式。  请注意、寄存器0x6E 是扩展寄存器、不能直接访问。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. 我使用两种供应方法。 我不提供1.8V 电压
    2. 我已上电并检查了 RBIAS 电阻器值是否为11K、但电压非常小于1V。 我已经使用 TP2在 RBIAS 上测量过它、如上所示。
    3. 请告诉我如何读取0x6E 寄存器? 我是否需要使用 AM2634控制器读取它? 如果是、请告诉我如何做到这一点?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如需读取扩展寄存器组中的寄存器:

    1.将值0x001F (地址函数字段= 00、DEVAD = 31)写入寄存器 REGCR。

    2.将所需寄存器地址写入寄存器 ADDAR。

    3.将值0x401F (数据、无后增量函数字段= 01、DEVAD = 31)写入寄存器 REGCR

    4.将所需扩展寄存器组寄存器的内容读取到寄存器 ADDAR。

    采用双电源方法时、您仍需要同时为所有电源加电。  如果无法同时为所有电源供电、则首先为 VDDA2P5和 VDD1P1供电、然后在50ms 内为 VDDIO 供电。

    同时看看原理图、我注意到您使用的是中心抽头短路磁性元件。  中心抽头短接后、我们看到了链路不稳定问题。 您需要使用磁性元件(如 HX5008FNL)来 配置中心抽头、使其单独去耦至 GND、如数据表中所示。 另请参阅此 E2E 常见问题解答以了解磁体选择、网址 为 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1161575/faq-dp83867e-how-do-i-choose-magnetics-for-my-industrial-phy。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何将值写入寄存器。 我是否需要使用 AM2634控制此端口? 您是否有任何示例或步骤?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    您能否确认计划使用哪个 SDK? AM2634可以访问寄存器-不过、这需要 SDK 提供一个特定示例并使用该示例中的寄存器读取/写入函数进行调整。

    如果无法从 SDK 中对特定示例进行编程和调优、更简单的替代方法是使用另一个控制器(例如 MSP430F5529 Launchpad)、其中 MDC/MDIO 引脚连接到 PHY、并使用 USB-2-MDIO GUI 进行寄存器访问。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我正在使用 mcu_plus_sdk_am263x_10_01_00_31 SDK。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    我在此 SDK 中找不到使用寄存器访问的示例、但请参阅 MDIO 函数的以下 API 参考:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/09_00_00_33/exports/docs/api_guide_am263x/DRIVERS_MDIO_PAGE.html

    请告知我们、使用这些功能访问寄存器时是否存在任何难题。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    谢谢! 让我尝试使用此 API。 我会告诉你的。

    同时、您能否帮我们理解为什么需要提供1.1V 数字和2.5模拟?  

    能否直接在上述电源电路上使用外部直流电源提供两者?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajit

    1.1V 为电路的 DP83869HM 数字部分供电、2.5V 为 电路的 DP83869HM 模拟部分供电。 只要满足适当的电压电平和序列要求、任何直流电源都可用于为1.1V 和2.5V 供电。 对于2.5V 模拟、请确保在每个引脚附近连接0.1-µF、1-µF 陶瓷去耦电容器。

    您是否也有机会更换中心抽头短路变压器?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫!

    我们将使电路在50ms 内同时提供1.1V 和2.5V 电源、然后提供3.3V 电源。  

    我还不了解 RJ45的磁性元件、您能用图(如果有)解释更多吗? 如何更改磁性元件? 我使用的 RJ45器件型号与 AM2634 proc 卡原理图第12页中所述相同、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajit

    我指的是设计中使用的磁体、中心抽头会短接在一起、如下所示。

    我们建议 使用磁性元件(如 HX5008FNL)来 配置中心抽头、使其单独去耦至 GND。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我刚才参考了 DP83869HM 数据表。 在其中进行了提及。

    但是、当我检查 TI 的 TMDSCNCD263 (AM2634的控制卡)原理图时、发现了这一点。 我发现它使用了 LPJG16314A4NL、如第页上所示 12.

    请审阅这篇文章、并告知我是否有任何兼容的 RJ45器件型号可用于 DP83869HM

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit

    您可以使用 Wurth Elektronik 7499111000A RJ45 Magjack 连接器。  过去、该组件用于 DP83867 EVM、因此我们有使用该组件进行器件验证的历史记录。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢! 我将为 DP83869使用高于 RJ45的接口。  

    目前、我能够获得1V 的 RBIAS、引脚40上的时钟输出也很好。 我认为 DP83869HM 响应正常。  

    但是、我仍然无法获得 RJ45上的 LED 发光。

    我与以下模式的 Strap 配置电阻设置相混淆。

    PHY 地址= 00000
    自动协商、广播10/100/1000、Auto-MDI-X
    RGMII 转铜缆(1000BaseT / 100Base-TX/10Base-Te)

    1.   TMDSCNCD263 (AM2634控制卡)的原理图 显示了以下设置:

     DP8386X-ASPEED-EVM 原理图显示以下设置:

    为什么如此不同?  

    我的电路板电流自举电阻器设置如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit

     TMDSCNCD263和 DP8386X-ASPEED-EVM 之间的自举设置在功能上相同。 DP83869HM 使用许多功能引脚作为搭接选项、以便将器件置于特定的运行模式。 上电或硬复位时会对这些引脚的值进行采样。 从下面可以看到、这些引脚在复位期间启用了下拉电阻、因此在 DNP 或外部下拉电阻的情况下、引脚配置(strap)将注册为"0"。

    有 RGMII 至 Cooper 模式下的 LED 功能:  

    如果这些 LED 都不闪烁、则我怀疑链路出现故障。 您是否能够验证寄存器访问以确认链路已建立?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我检查一下我是否可以使用上述 API 来检查寄存器访问。  

    同时、我们是否具有带 RJ45和 DP83869 IC 的 EVM 板或模块? 以便通过将来自 AM2634的信号从我的板连接到此 EVM 板、从而将它连接到板。 这将节省我们大量的原型开发时间。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit

    您是否可以使用 DP83869HM EVM 作为可行的解决方案、 https://www.ti.com/lit/ug/snlu237a/snlu237a.pdf? RGMII/MII 接口连接到 EVM 上的一个接头、您可以使用该接头连接到 AM2634。

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于没有任何活动、我将继续并关闭此 E2E 主题。 您可以通过响应此 E2E 主题来重新打开该主题。

    谢谢

    David