This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:支持前导码抑制

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1469808/dp83867is-preamble-suppression-capable

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

大家好!


我有关于 DP83867的问题。

如果下面的前导码设置为0 (=正常管理操作)、是否可能发生通信错误?

或者、如果未启用所连接设备的前导码抑制功能、是否可能会发生通信错误?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San

    前导码在有效帧开始之前为潜在接收器提供了一个短训练间隔。

    前导码由具有已知值的已知字节序列构成。 前7个字节由10101010产生、最后一个 octect 为10101011、称为帧定界符起始。 前导码抑制(如果使能)用于不传输前导码包。  

    但是这是一个一般问题、还是您的设计出现了特定的通信错误?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯 David San、


    感谢您的答复。

    我们目前正在回应客户的报告、即连接到 DP83867的器件可能无法建立链路。

    我们正在检查 DP83867和链路伙伴的状态寄存器。
    DP83867的前导码抑制功能设置为1。 链路伙伴的前导码抑制功能设置为0、因此处于关闭状态。

    我想确认这是否是导致链接失败的原因。

    例如、如果 DP83867的前导码抑制功能关闭、它是否不会建立链路?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San

    我不认为前导码抑制是导致链路问题的原因。  

    客户能否就此链接问题提供更多详细信息? 在 10/100/1000Mbps 时是否会出现此问题?  您能否提供 他们现在正在实施的自举设置?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于没有任何活动、我将继续并关闭此 E2E 主题。 您可以通过响应此 E2E 主题来重新打开该主题。

    谢谢

    David