This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481687/sn65dsi83-sn65dsi83

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

我在使用 sn65dsi83 IC 时遇到问题。 我使用您的工具和配置了寄存器来进行测试图形、但无法在显示器上获得任何图像。  我正在检查0xe5寄存器是否有错误、没有错误、之前我有 PLL 锁定错误、但现在已经解决了、这可能是我的问题、请详细解释并给出解决方案、谢谢!


当我使用测试图形时、DSI 信号不重要、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此 E2E 常见问题解答 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85、 特别是您是否可以测量 DSI 输入和 LVDS 输出之间的线路时间?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的链接未打开、请帮助查看具体情况?

    此外,你能详细解释什么是问题,如何解决吗?我急于解决我的初始问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉断开了链接、请参阅本 链接 中的调试指南。 测试图形正常时、LVDS 输出正常。 我怀疑 DSI 输入和 LVDS 输出之间的线时间不匹配。 DSI 输入的线时间必须与 LVDS 输出的线时间匹配、调试指南展示了如何检查线时间。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于没有任何活动、我将继续并关闭此 E2E 主题。 您可以通过响应此 E2E 主题来重新打开该主题。

    谢谢

    David