This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:是否有可能将线束与两个连接器分开?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495531/ds90ub983-q1-is-there-any-possible-to-separate-the-harness-to-two-connector

器件型号:DS90UB983-Q1

工具与软件:

您好、专家:

在983串行器侧使用1个连接器分离到2个连接器以便使用 STP 电缆传输 FPD-LINK iii 是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要每个显示屏之间的通道符合通道规格、这种类型的拓扑就不会带来风险。 FPD-Link 的常见拓扑是在单独的显示屏和两个单独的显示屏上使用一个连接器。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢您的答复。

    1.您提到的信道规格是什么?

    2.from 我的理解, 这种拓扑不会有利于 EMC 性能,像 RE CE 和 BCI ;  

    我想它会打破 STP 屏蔽层,我不知道如何处理屏蔽层?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您提到的信道规格是什么?

    通道规范只能通过安全通道分发。 请联系您当地的 TI 代表或 FAE 以访问此文档。

    [报价 userid="548080" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495531/ds90ub983-q1-is-there-any-possible-to-separate-the-harness-to-two-connector/5746299 #5746299"]

    2.from 我的理解, 这种拓扑不会有利于 EMC 性能,像 RE CE 和 BCI ;  

    我想它会打破 STP 屏蔽层,我不知道如何处理屏蔽层?  

    [报价]

    我误解了你的第一个问题。 我不建议修改电缆线束或电缆、因为它不再符合电缆供应商的验证。

    对于您的拓扑、解决方案是使用具有"y 分割"的电缆组件。 这样、SER 板上只能连接一个连接器。 请查看以下 Rosenberger HMTD 提供的展示不同连接器组合的照片。 我特别强调了双组件到单组件、因为这在这里是相关的。

    请注意、我不建议将 HTMD 作为唯一的解决方案。 其他电缆/连接器供应商可能会提供可满足您要求的组件。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    我可以理解 HMTD 连接器没有问题,它只是组合了两个连接器;我们的用例是 在 SER 板侧的连接器(4引脚屏蔽),将两个连接器拆分到不同的显示 DES 板。 您认为此用例的潜在风险是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我不能建议这样做、因为这将是一种实现 y 分割的简单做法。 您在前面提到过、在这种方法中 STP 屏蔽层会被折断。 我们的信道规格确实要求 STP 和同轴电缆信令具有一定程度的屏蔽效果。 修改电缆几何形状和/或屏蔽的潜在风险是:EMC 性能更差、噪声抑制性能更差。