This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75179B:数据表有误? SLLS003E 与 SLLS003F

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496703/sn75179b-datasheet-typo-slls003e-vs-slls003f

器件型号:SN75179B

工具与软件:

  • 客户注意到 SN75179BPSR 数据表中有内容(这一差异不在更改历史记录中)、

Data Sheet:SLLS003E

P3建议运行条件

IOH:-60mA

 

数据表:SLLS003F

P4:5.2建议运行条件

IOH:-602mA

这一 IOH 大变化是正确的吗?  或排印错误。 客户需要尽快了解。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个拼写错误;拉电流和灌电流均保持在60 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。  我理解这个。 此数据表(SLLS003F)?还有任何其他拼写错误、您能否修改数据表?
    此致、
    野村大辅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nomura-San,

    我已经回复了电子邮件链-这是一个拼写错误、我们将修复它。  

    此致!

    Parker Dodson