This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3238:RS232收发器、具有 Vcc 3.3V、但可在 RS232端处理+/-12V 电压

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: GD75232, TLV1811, GD65232, SN74LVC3G17, TLV1871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497447/max3238-rs232-transceiver-with-vcc-3-3v-but-handles--12v-for-the-rs232-side

器件型号:MAX3238
主题中讨论的其他器件:GD65232、GD75232 、 SN74LVC3G17、 TLV1871、TLV1811

工具与软件:

我需要一个 RS232收发器、其中至少有3个驱动器和3个接收器、Vcc 为3.3V、但 RS232侧的 V+和 V-需要能够使用+12VDC 和-12VDC。  我们将提供电压。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我们产品系列中唯一接受+12V 和-12V 输入的器件是 GD75232和 GD65232。 但它所需的典型 Vcc 为5V。  

    在这两者之外、只有能够输出+/-9V、+/-7V 和+/-5.5V 的器件(无需负电源)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GDxxx 驱动器可接受3.3V 输入信号、接收器的输出信号可以通过具有过压容限输入(例如 SN74LVC3G17)的缓冲器转换为3.3V。

    但 GDxxx 器件本质上只是电平转换器。 如果希望省电、则可以使用 CMOS 组件构建收发器。 没有支持这些电压的集成电平转换器、因此必须使用24V 比较器。 对于变送器、请使用任何具有推挽输出的比较器、例如 TLV1811/2、其基准电压为3.3V/2;可以添加一个约300 Ω 的串联电阻以限制输出电流。 对于接收器、请使用具有单独接地的比较器(如 TLV1871/2)、其基准电压略高于0V、以确保断开的输入输出为高电平;为了符合 RS -232规格、在总线输入端添加一个5 kΩ 接地电阻。