This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:热性能信息

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS250DF230EVM, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496563/ds250df230-thermal-information

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他部件:DS280DF810、、

工具与软件:

团队、

在进行热设计时、我们使用以下 D/S 表作为参考。 您可以看到、RJ 信息基于4层 PCB 系统。 我们正在进行12层 PCB、并且我们是否有12层 PCB 的 RJ 数据(尤其是对于接线板数据)? 或者12层数据和4层数据之间有多大的差异? 谢谢!

此致!

Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Qiang:

    我将查看是否有相关信息。  一般而言、我们希望热阻更低。  例如、从 DS280DF810数据表:

    客户是否尝试确定是否需要散热?

    此外、如果这与某个项目相关、您能否共享项目信息?  您可以通过私人消息发送、以使其远离公共论坛。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    是的、我们通过热设计来确定是否需要散热器或是否需要改进热设计。  

    关于项目信息、我将通过电子邮件分享。

    谢谢。

    Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qiang:

    感谢您分享项目信息。

    我将与一些热学专家讨论12L PCB 热参数。  我会在下周早些时候与您联系、并提供其他详细信息。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qiang:

    根据与热专家的讨论结果、DS280DF810的主要区别在于电路板面积(而不是 PCB 层)。  JEDEC 板的覆铜区为3x3英寸、但顶层仅延伸到封装侧面的1英寸。  10层电路板是6x8"、面积要大得多。  因此、我们认为、在减少结至电路板特征参数时、总 PCB 面积将比层数产生更大的影响。

    由于它适用于 DS250DF230、根据客户系统中的环境温度、也许值得考虑散热。  之前使用我们的 DS250DF230EVM (也是一款12层 PCB)进行的内部仿真显示、DS250DF230EVM-JA Rth 为~40C/W

    通过使用热阻和最大功率耗散、结温可能超过建议的 Tj_max (假设环境温度为85°C)。

    TJ = TA + Rth JA×PT

    TJ = 85 +(40 *(0.445*2 + 0.165))= 127C

    https://www.ti.com/lit/an/slua844b/slua844b.pdf

    谢谢!

    Drew