This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:DP83822

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493912/dp83822h-dp83822

器件型号:DP83822H

工具与软件:

我将对进行积分 DP83822以太网 PHY 解决方案 Renesas RX72N 微控制器设置为使用 RMII 接口 . PHY 复位序列执行正确、以及 RESET_N 引脚变为高电平 运行。 但是、我无法使用从 DP83822读取任何寄存器值 MDIO/MDC 接口 .  

硬件详细信息:

  • MCU: Renesas RX72N

  • PHY: 德州仪器(TI) DP83822

  • 接口: RMII (参考时钟:25MHz 晶振)

  • 电源: 3.3V (已检查并且稳定)

  • 连接:

    • MDC (PHY)<->MDC (RX72N)

    • MDIO (PHY)<->MDIO (RX72N)  

    • RESET_N (PHY)<->MCU GPIO (上电10ms 延迟后驱动至高电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够展示 DP83822原理图? 我可以检查此情况以确保您的 MDC/MDIO 实施没有问题。

    如果您想私下分享、请接受我的友谊申请、并使用 E2E 上的"直接消息"功能。 这将打开一个只有您和我才能看到的独立空间

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shantanu:

    鉴于我们已将此对话转换为私人消息、我将在此处解决我们的 E2E 主题。

    您可以继续在此处回复或在我们的私人消息中回复、我将回复。

    此致!

    Shane