This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1:原理图审阅

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495638/ds90ub971-q1-schematic-review

器件型号:DS90UB971-Q1

工具/软件:

您好、

请帮助查看 DS90UB971原理图、如下所示、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

    我可以回顾,并会回来给你的乞讨下一周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Che、

    这是我的评论反馈。

    -确保 CSI 布线为100欧姆差分和长度匹配。
    -确保按照表6-12上拉 I2C 引脚
    -确保两个 DOUT 交流耦合电容具有相同的额定电压(50V)
    - LPF1需要一个1.8nF 电容、而不是2.2nF
    -在电源引脚(VDD_1P8_xx)上、我们建议使用10uF 电容器、而不是1uF。 请参阅图7-3