This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043HG-Q1:48V 系统请求

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043HG-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497945/tcan1043hg-q1-48v-system-request

器件型号:TCAN1043HG-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户(Enpower)正在寻找48V CAN 器件、我已经向他们推广 TCAN1043HG-Q1。 但他们认为 TCAN1043HG-Q1的70V 绝对最大电压对于48V 电池而言过低。 客户48V 系统中的最大瞬态电压约为100V。 您认为 TCAN1043HG-Q1能够满足此要求、还是我们拥有更多合适的器件? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    TCAN1043HG 是推荐用于48V 系统的合适器件。 目前、70V 故障保护功能是我们提供的最高电压。  

    如果 TCAN1043HG 严格遵循 ISO 7637-2、则可以处理100V 瞬态。 但是、这是一项非常具体的测试、我建议客户使用其特定的系统进行验证。 我认为此器件可以在100V 瞬态电压下工作、但这只是我的猜测。  

    如果这回答了客户的问题、请告诉我、

    Ethan