This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER4905:双 DSI 转 V3Link 转 MIPI-CSI/DSI 或 FPD-Link / OpenLDI

Guru**** 2503025 points
Other Parts Discussed in Thread: TSER4905, DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497380/tser4905-dual-dsi-to-v3link-to-mipi-csi-dsi-or-fpd-link-openldi

器件型号:TSER4905
主题中讨论的其他器件: DS90UB940-Q1

工具/软件:

需要将双 DSI 信号从一个器件转换到另一个器件。

器件之间的距离为~50cm。

我们正在研究 V3Link 接口、因为与 MIPI 相比、它的设计具有较远的距离、具有的信号更少。

一种选择是使用 TSER4905。

没有 V3Link 到 DSI 解串器(找不到此类器件)、但如果 TI 的解串器可与不同的输出视频接口配合使用、例如:

  • * Mipi CSI
  • * MIPI DSI
  • * FPD-Link
  • * OpenLDI

请您确认一下、此类架构是否可行。

提前感谢、

Rinalds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rinalds:

    目前、V^3 LINK 产品系列仅支持解串器上的 eDP/DP 输出。 满足系统需求的最佳选择是改用能满足您要求的 FPD-Link 器件。

    DS90UB941AS-Q1 可支持双 DSI 输入、并将视频分离到不同的解串器中。另请参阅"使用 DS90Ux941AS-Q1的分离器操作模式"应用手册。

    DS90UB948-Q1 可支持来自 UB9单站的输入和输出 OLDI 视频。

    UB948和 UB948都支持854*1920 @ 60Hz 的分辨率。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您尽快回复我。

    我们还要测试提到的 OLDI 输出以及 DS90UB940-Q1的要求 (MIPI-CSI 输出)、可以吗?
    提前感谢、
    Rinalds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rinalds:

    UB9可在分离器模式下运行。 这意味着 UB948可输出到 UB940和 UB948。  

    DSI 源是否会在每个 DSI 端口上发送相同的视频流?

    此致、

    插孔