This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:与 UCC25660保护功能相关的问题

Guru**** 2542680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498033/ucc25660-ucc25660-protection-funcation-related-question

器件型号:UCC25660

工具/软件:

尊敬的专家:

希望您度过美好的一天、我们建议汽车客户评估 UCC25660-Q1、替换用于微型直流/直流功能(800V t0 12V、300W)的数字直流/直流解决方案、有以下问题:

1.客户必须具备以下保护功能,您可以帮助检查我们的设备如何实现以下功能:

VIN OVP

VIN UVP

VO OUP

VO UVP

 输出 OCP  

如果需要外部电路来实现此功能、请提供参考电路、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杭杰:

    您可以将其移至内部论坛吗?