This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297EVM:MODE_SEL 功能用于默认功能(非 SPI 或 SMBus 模式)

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297EVM, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496509/lmh1297evm-mode_sel-functionality-for-default-functionality-not-spi-or-smbus-mode

器件型号:LMH1297EVM
主题 LMH1297中讨论的其他器件

工具/软件:

LMH1297EVM 用户指南第5页提到:

5.1工作模式
LMH1297EVM 具有以下三种模式之一:

1. 引脚模式(默认) –提供对 LMH1297信号完整性和 I/O 控制设置的常规访问
其中包含 IC 引脚电平逻辑。
2. SPI 模式 –通过 MISO 提供对 LMH1297信号完整性和控制设置的完全访问、
MOSI、SCK 和 SSN 引脚。
3. SMBus 模式 –通过 SDA 提供对 LMH1297信号完整性和控制设置的完全访问、
SCL 和 GND 引脚。 ADDR0和 ADDR1引脚用于 SMBus 地址 Strap 配置。

LMH1297数据表  中具有以下第25页上 MODE_SEL 引脚的表:

该图表仅说明了如何设置 SPI 模式或 SMBus 模式。

不清楚如何激活引脚模式。

我的问题是、如何激活默认的引脚模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    我为这个混乱而道歉。 LMH1297EVM 通过使用跳线配置读取每个引脚上的4电平电压输入、支持上电时的引脚模式。 如果要更改引脚上不可用的设置、必须将 EVM 置于 SPI 或 SMBus 模式才能访问寄存器。 但是、即使在这些模式下、EVM 仍将在上电时读取4电平电压输入、并将相关值写入寄存器。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。