This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54521:TPS54521原理图审阅

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1496848/tps54521-tps54521-schematic-review

器件型号:TPS54521

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划在我们的设计中采用 TPS54521、以便在2.5A 下将12V 转换为稳定的1.8V 输出。 我随附了原理图和计算表以供您参考。

您能否仔细查看设计、特别是以下方面?

  1. 电感器选型

  2. 输入和输出电容器

  3. 一般性能和元件选择

e2e.ti.com/.../TPS54521_5F00_A10_5F00_1V8_5F00_Calc.xlse2e.ti.com/.../TI-review-TPS54521.pdf

此致、

Gowtham M P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    轻柔的余数。

    此致、

    Gowtham M P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TPS54521在网站上提供了计算工具:

    https://www.ti.com/tool/TPS54620DESIGN-CALC

    电感器值正常。  输入电容器可以、但额定值应为0805 25V 或更高

    要计算 COMP 和 C2211的正确值:

    1.使用的有效电容 所有 Cout 电容器组合 在1.8V 电源轨上!!!、  

    2.设置目标交叉频率= Fsw/15