This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:AM26C32IDR

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497442/am26c32-am26c32idr

器件型号:AM26C32

工具/软件:

您好:

我有4个 AM26C32IDR 卷带、2个卷带可以在我的产品中使用、其他2个卷带无法使用。 唯一的区别是晶圆和国家/地区。  

工作墨西哥和她

 不适用于马来西亚和 RHB。

从电气角度看、两者之间有什么不同?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    经过了裸片重新设计。 您可以判断器件是否是基于 CSO = RFB 重新设计的芯片。 或者、看看器件的顶层、它在第二行显示了 K、那么这就是新芯片。 旧芯片在第二行的末尾将有一个 M。

    e2e.ti.com/.../AM26C32-PCN20231031003.1.pdf

    Unknown 说:
    2在我的产品中工作、其他2不工作。

    您能否提供有关该问题的更多详细信息? 您是否对所发生的问题有任何范围? 大多数关于此设备"不工作"的报告都是指新裸片需要不同的 ICT 限制更改。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速支持。