This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN1044-Q1

Guru**** 2547490 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498703/tcan1044-q1-tcan1044-q1

器件型号:TCAN1044-Q1

工具/软件:

您好支持团队:

我正在查找的 CAN 测试报告 TCAN1044-Q1 收发器。 我看到了一份报告 TCAN1044AV/TCAN1046AV 位于以下链接:

google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjVkOPnpciMAxUVh68BHSu_Dc QFnoECB0QAQ&URL=https%3A%2F%2Fe2e.ti.com%2Fcfs-file%2F__key%2Fcommunityserver-discussions-components-files%2F138%2FP20_5F00_0256_5F00_016_5F00_IOPT_2D00_FD_5F00_TCAN1044AV_2D00_1046AV_5F00_report00.pdf&usg=AOvVaw05w6F21gYA0uHNuh-yDt2A&opi=89978449

但是、我找不到适用于 TCAN1044-Q1的类似报告。 您能否分享此器件的 CAN 测试报告、或者告诉我如何访问它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirusanthan:

    我建议通过 [常见问题解答] TCAN1044A-Q1:CAN、LIN 和 SBC EMC 和合规性报告、联系您的区域 TI 代表以帮助访问所有报告、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢链接。 由于我目前没有访问权限、因此无法下载的 CAN 一致性报告 TCAN1044-Q1

    是否有方法 联系 TI 印度区域支持团队 以便他们可以进一步提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirusanthan:

    很遗憾、我不确定您的支持团队是谁、建议联系该地区帮助提供器件的任何 TI 联系人。

    他们将确认他们可以提供报告、因为他们可以访问帮助支持、谢谢。

    此致、

    Michael。