This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:DS320PR1601控制器引脚定义

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498429/ds320pr1601-ds320pr1601-controller-pin-define

器件型号:DS320PR1601

工具/软件:

大家好、团队

我有以下问题:

DS320PR1601数据表中

引脚 FJ3为 A_ADDR1_15-8

引脚 FF5是 A_ADDR0_15-8

在 HSDC111_DS320PR1601-RSC-EVM 原理图中

引脚 FJ3为 A_ADDR0_15-8

引脚 FF5为 A_ADDR1_15-8

 

哪个定义正确?

谢谢

Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Perry、

    请遵循数据表中地址引脚的定义。

    此致、
    David