请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN3403-Q1 工具/软件:
您好:
我的客户对我们的3.3V CAN 感兴趣、但也想了解从5V CAN (如 TCAN1057)迁移到3.3V CAN (TCAN340x-Q1)所涉及的软件问题。 您能否评论是否需要更新 Vector 驱动程序? 如果是、Vector 是否有可用的3.3V 驱动器? 如果没有、请评论需要更改的内容。
谢谢、
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我的客户对我们的3.3V CAN 感兴趣、但也想了解从5V CAN (如 TCAN1057)迁移到3.3V CAN (TCAN340x-Q1)所涉及的软件问题。 您能否评论是否需要更新 Vector 驱动程序? 如果是、Vector 是否有可用的3.3V 驱动器? 如果没有、请评论需要更改的内容。
谢谢、
Chris
您好、Chris、
3.3V 和5V CAN 收发器兼容。
如果您想了解详情、请参阅我们的应用手册以进行详细的比较:
https://www.ti.com/lit/an/slla337/slla337.pdf
此致、
Ethan