This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:请求 SI 详细信息

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498776/dp83826e-requesting-si-details

部件号:DP83826E

工具/软件:

尊敬的团队:
对于 SI 检查、您能否提供插入损耗和回波损耗限制以及  
P/N (DP83826ERHBR)的(MII、MDI)接口的眼宽和眼高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不相信我们有与您的要求完全相关的数据。 对于 MDI、我们的 PHY 遵循 IEEE802.3标准、因此该信号的规范位于此处。  

    对于 MII、这些是 CMOS 单端信号、只要两个接收器(PHY 和 MAC)都满足输入规格、通信就可以了。
    此致、

    Gerome