This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:idProduct=80ff

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495758/tusb8041-q1-idproduct-80ff

器件型号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

工具/软件:

您好的团队、

如系统图中所示、已成功枚举所有 USB 设备(包括集线器)。 如 log1所示、仅列出三个集线器的枚举日志。 其他六个设备的日志未发布。 大约4秒钟后、所有 USB 设备都断开连接。 再经过大约4秒后、再次枚举 TUSB8041、但此时枚举的 PID 为80ff。 正确的枚举应为8142。

那么在什么情况下 PID 会变为80ff?

谢谢!

附加日志

正确枚举日志:(省略了六个 USB 设备的枚举日志):

01-01 08:00:05.419  185  I USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=8142、bcdDevice= 1.00

01-01 08:00:05.419  185  I USB 1-1:新的 USB 设备字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=1

01-01 08:00:05.419  185  I USB 1-1:SerialNumber: 9F010869C01A

01-01 08:00:05.420  185  I HUB 1-1 :1.0:发现 USB HUB

01-01 08:00:05.420  185  I HUB 1-1 :1.0:检测到4个端口

01-01 08:00:08.326  15  I USB 1-1.1:采用 EHCI-platform 的全新高速 USB 设备编号3

01-01 08:00:08.427  15  I USB 1-1.1:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=8242、bcdDevice= 1.00

01-01 08:00:08.427  15  I USB 1-1.1:新的 USB 设备字符串:MFR_0、Product=0、SerialNumber=1

01-01 08:00:08.427  15  I USB 1-1.1:SerialNumber:920300599358

01-01 08:00:08.428  15  I HUB 1-1.1:1.0:找到 USB HUB

01-01 08:00:08.428  15  I 集线器1-1.1:1.0:检测到4个端口

01-01 08:00:08.500  15  I USB 1-1.2:使用 EHCI-platform 的全新高速 USB 设备4

01-01 08:00:08.597  15  I USB 1-1.2:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=8242、bcdDevice= 1.00

01-01 08:00:08.597  15  I USB 1-1.2:新的 USB 设备字符串:MFR_0、Product=0、SerialNumber=1

01-01 08:00:08.597  15  I USB 1-1.2:SerialNumber:460308699358

01-01 08:00:08.598  15  I HUB 1-1.2: 1.0:找到 USB HUB

01-01 08:00:08.598  15  I HUB 1-1.2:1.0:检测到4个端口

所有 USB 设备已断开连接的日志:

01-01 08:00:12.686   5   I USB 1-1:USB 断开连接、设备编号2

01-01 08:00:12.686   5 5   I USB 1-1.1:USB 断开连接、设备编号3

01-01 08:00:12.686   5   I USB 1-1.1.1:USB 断开连接、设备编号7

01-01 08:00:12.741      5 I USB 1-1.1.2:USB 断开连接、设备编号9

01-01 08:00:12.790   5   I USB 1-1.1.3:USB 断开连接、设备编号5

03-31 09:15:24.788   5   I USB 1-1.2:USB 断开连接、设备编号4

03-31 09:15:24.788   5   I USB 1-1.2.1:USB 断开连接、设备编号6

03-31 09:15:24.841   5 5   I USB 1-1.2.2:USB 断开连接、设备编号8

03-31 09:15:24.881   5   I USB 1-1.2.3:USB 断开连接、设备编号10

TUSB8041重新枚举日志:(此时 PID 变为80ff):

03-31 09:15:28.083  942 942 942  I USB 1-1 :新的高速 USB 设备号11使用 EHCI-platform

03-31 09:15:28.237  942 942  I USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVender=0451、idProduct=80ff、bcdDevice= 1.01

03-31 09:15:28.237  942 942  I USB 1-1:新的 USB 设备字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

     集线器报告为编程端点。  请确保 SMBUSz = 1、并且集线器上没有连接空白 EEPROM。  

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?