This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:符合 ASIL B 标准

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, TCAN2855-Q1, TCAN1465-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1497989/tcan1145-q1-asil-b-complaint

器件型号:TCAN1145-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TCAN2855-Q1TCAN1465-Q1

工具/软件:

  1. TCAN1145-Q1
  2. TCAN2855-Q1
  3. TCAN1465-Q1

您能否确认上述具有局部联网功能的 CAN 收发器符合 ASIL B 要求? 如果不是、请推荐使用具有超过48V 总线电压和符合 ASIL B 标准的元件进行局部联网的 CAN 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suba:

    对于我们的 CAN 收发器(如 TCAN1145-Q1和 TCAN1465-Q1)、它们本身不是  ASIL B 级芯片、但是由于 ASIL B 取决于系统级、您可以通过 TI.com 上器件产品文件夹中的功能安全文档获得 ASIL B 级系统。  

    我将让我们的 SBC 专家确认 TCAN28xx-Q1的 ASIL B 器件可用性。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suba:

    这个答案与 Sean 为带 TCAN2855-Q1的其他器件给出的答案相同;该器件 不是 ASIL B 级-但由于 ASIL B 取决于系统级、因此这些器件可用于 ASIL-B 系统。 我们将在更靠近器件版本或在器件发布时的产品文件夹中提供此器件(TCAN2855-Q1)的更多功能安全信息。  

    此致、

    Parker Dodson