This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:信号完整性分析:TCAN 的输入电平

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1498227/tcan1051hgv-signal-integrity-analysis-input-level-of-tcan

器件型号:TCAN1051HGV

工具/软件:

您好、

我正在研究 CAN 总线的信号完整性、并正在寻找 VIH (电压输入高电平)和 Vil (电压输入低电平)值。

我发现了 两个不同的版本、它们可能与这些值相对应:

(1)  

(2)

 它们之间有什么区别?
 我应该使用哪一个来确定总线状态?

我已经执行了第一次模拟,并使用图片(1)找到水平...是正确还是不正确?  


提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉我使用的图片(2)不是(1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre:

    VIH 和 VIL 是输入识别的有效高电平和低电平阈值。

    对于总线状态、请重点关注 VID I.E.的 CAN 输出、捕获 CANH 和 CANL 并观察它们的差异、VID = CANH - CANL。

    VID > 900mV、其中 CANH 高于 CANL 表示显性(逻辑0)、而 VID < 500mV、其中 CANH 和 CANL 彼此接近或 CANL 较高、为隐性(逻辑1)、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    感谢您的答复!

    您能告诉我您在中准确找到这些信息的位置吗 TCAN1051GHV 有何不同?

    此致、
    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第11页、"接收器电气特性"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    您还能否请我指出 TCAN1055GHV 数据表中证明以下陈述合理的部分?

    " VID > 900mV、其中 CANH 高于 CANL 表示显性(逻辑0)、而 VID < 500mV、其中 CANH 和 CANL 彼此接近、或 CANL 较高、为隐性(逻辑1)。"


    此致、
    Pierre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIT +为900mV。    由于存在迟滞、VIT−Ω 较小。