This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:与 PCA9555的差异

Guru**** 2929560 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, PCA9555, PCA9535, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481417/pca9535-difference-with-pca9555

部件号:PCA9535
Thread 中讨论的其他器件:PCA9555、TCA9555、 TCA9535

工具/软件:

嗨、数据表中的 PCA9535和 PCA9555之间似乎没有太大差异。

IC 供应商建议使用 PCA9555进行热插拔支持。

来自终端器件的所有边带信号都连接到 IO 扩展器以进行隔离/安全。  

这2个 IO 扩展器是否可交换?

此 IO 扩展器支持热插拔功能的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的区别是'55集成了上拉电阻器。

    如果您具有上拉/下拉电阻器、即使另一个器件断开连接、该引脚也会处于定义的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey

    克莱门斯是正确的。  

    PCA9555 - IO 上的内部100k Ω PU 电阻器

    PCA9535 -无内部 PU 电阻器

    我想推荐 TCA9555作为 PCA9555的 P2P 替代产品、因为它具有更好的成本、更宽的电源电压范围并可用于快速模式(400kHz) I2C。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好克莱门斯,谢谢你的信息。

    移除/插入此 GPIO 扩展器的热插拔边带是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tyler

    我知道您在哪里找到了100k Ω 值吗? 我无法将其放到数据表中。

    移除/插入此 GPIO 扩展器的热插拔边带是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅图8-2。

    对于所有可能接触或热插拔的线路、都需要适当的 ESD/TVS 保护。

    这些边带信号的电气特性(电压、驱动强度)是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    以下是 TCA9555数据表中的图23:  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压电平约为3.3V、这将是一些逻辑高电平或低边带信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    热插拔 IO 扩展器时、IO 侧预期会遇到什么瞬变?  

    如果预计瞬变超过数据表中列出的最大电压输入、则妥善做法可能是在 IO 侧包含外部 ESD 保护:  

    如果我们预计热插拔事件产生的电压尖峰大于6V 或小于-0.5V、则需要在 IO 扩展器检测到该电压之前对其进行钳位、否则如果电压超过绝对最大额定值、IO 端口可能会损坏。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我是否可以有3.3V 至 PCA9555的差分上电序列和 I2C 上拉电压轨? PCA9555用于支持 D1和 D2热插拔 IO。  
    VCC 电压轨是否可以早于 PCA9555上电?  
    或者、可以先为 VCC、VDD1和 VDD2上电、然后可 在稍后的 D1和 D2上电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Woon、

    如果使用 PCA9555、在 Pxx 至 VCC 之间有内部100k PU 电阻器。  

    假设您首先为 VD1和 VD2通电、则会看到反馈回 VDD1和 VDD2电源。  

    如果您需要这种类型的"热插拔"功能、我推荐 TCA9535、它移除了内部100k PU 电阻器。  

    TCA9535应能够按任何顺序加电序列。 VCC 可以启动、然后是 VDD1、再是 VD1。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    如果更改为 TCA9535、它可以支持 D1和 D2热插拔。 然后、我为 VCC、VDD1和 VD1上电。  

    我可以让 TCA9535使用 7位 I2C 地址是010X_XXXb 吗? 其 地址从最低地址(0100000b)开始并递增
    每个设备按顺序  ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Woon、

    TCA9535是 PCA9535的 P2P 直接替代升级版。  

    TCA9535在所有规格上均相同或更好。  

    它也使用7位 i2c 地址。 在寄存器映射和固定 I2C 地址方面具有相同的软件。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Woon、

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    如果没有、我将关闭该线程。

    此致、

    Tyler